turtlebot3 set up환경에 있어, turtlebot3 e-manual에서는 remote PC또한 wifi ip주소를 설정하고있습니다. 현재 저는 공유기를 통해 유선랜을 쓰고 있고, 무선랜 또한 동글이를 통해 작동합니다. 그래서 현재 이더넷, 즉 유선랜은 192.168.x.x로 설정되어 있고, 무선랜 또한 192.168.x.x’로 설정되어있습니다. 이러한 상황에서 유선랜 ip주소를 사용하여 설정하여도 터틀봇3와의 연결이 문제가 없는지 질문드리고 싶습니다.
Hello,
This post appears to be requesting assistance with an issue in ROS.
The ROBOTIS Community Forum provides support for ROBOTIS products and software specifically, and is not the preferred forum for ROS discussions.
ROS inquiries should be posted to the official ROS discourse or the GitHub repository for the product in question:
Thank you for your post on the ROBOTIS Community Forum
This thread has been closed.