KR) 다이나믹셀 모터를 연결하기 위한 방법인 U2D2와 OpenCM 485 EXP 중 어떤 것이 안정성이 더 좋은지 궁금합니다.
EN) I wonder which is more stable, U2D2 or OpenCM485 EXP, which is the way to connect the dynamic cell motor.
KR) 다이나믹셀 모터를 연결하기 위한 방법인 U2D2와 OpenCM 485 EXP 중 어떤 것이 안정성이 더 좋은지 궁금합니다.
EN) I wonder which is more stable, U2D2 or OpenCM485 EXP, which is the way to connect the dynamic cell motor.
두가지 제품은 사용처가 다릅니다.
U2D2는 PC에서 다이나믹셀을 직접 제어하기위한 용도로 사용되며,
OpenCM485EXP는 OpenCM9.04와 함께 사용되는 다이나믹셀 제어기 입니다.
둘다 사용가능한 상황이라면 U2D2사용을 권장합니다.