Openrb-150과 MX-64를 RS-485를 통해서 제어하고싶은데 위자드에서 타임아웃이 발생합니다

문제:

다이나믹셀 위자드에서 MX64 모터 인식까진 성공을 했는데 계속 타임아웃이 발생합니다.


DYNAMIXEL 서보:

MX-64


DYNAMIXEL 컨트롤러:

Openrb-150


소프트웨어 인터페이스:
화면 캡처 2024-11-05 161124

이 프로젝트에 사용된 모든 소프트웨어 인터페이스를 나열하세요
KakaoTalk_20241105_161404698

I can see a big “Power” issue with your setup.

The MX-64 is set to operate at 12 V, and here you are trying to power it with USB-C at 5V, so it is very possible that this generated your current problem.

Please try to power your DXL properly, and see if the problem is still there.

image

image

very thank you . It’s solved.