현재 다이나믹셀 MX-12 사용하는 사람입니다. 다름이 아니라 다이나믹셀의 속도의 의미를 알고 싶은데요.
예를 들어서 dxl.setGoalVelocity(DXL_ID, 10, UNIT_RPM) 으로 설정하면 다이나믹셀 모터가 1분에 10번 회전을 한다는 방식으로 받아들여지는데요.
만약 단위가 정해지지않고 단순히 dxl.setGoalVelocity(DXL_ID, 512) 또는 dxl.setGoalVelocity(DXL_ID, 1536) 이런식으로 정해졌을 때 이 속도는 무얼 의미하는 건가요? 이 512나 1536같은 값을 RPM으로 환산한다면 어떤 value가 나오는 건가요?
또한 dxl.setGoalVelocity(DXL_ID, 10, UNIT_PERCENT)에서 사용되는 UNIT_PERCENT의 의미도 궁금합니다!