아두이노만으로 다이나믹셀과 통신하는 법

대학교 과제의 일환으로 해당 애드온을 사용해, 아두이노 우노 R3 만으로 EX-106+ 와 연결을 시도하고 있습니다. 다이나믹셀 쉴드는 사용하지 않습니다.
U2D2를 이용해서 Dynamixel Wizard로 ID와 Baud rate 를 본 결과입니다.

// Test motor joint mode

#include "DynamixelMotor.h"

// id of the motor
const uint8_t id=1;
// speed, between 0 and 1023
int16_t speed=512;
// communication baudrate
const long unsigned int baudrate = 57600;

// hardware serial without tristate buffer
// see blink_led example, and adapt to your configuration
HardwareDynamixelInterface interface(Serial);

DynamixelMotor motor(interface, id);

void setup()
{ 
  interface.begin(baudrate);
  delay(100);
  
  // check if we can communicate with the motor
  // if not, we turn the led on and stop here
  uint8_t status=motor.init();
  if(status!=DYN_STATUS_OK)
  {
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
    while(1);
  }

  motor.enableTorque();  

  // set to joint mode, with a 180° angle range
  // see robotis doc to compute angle values
  motor.jointMode(204, 820);
  motor.speed(speed);
}

void loop() 
{
  // go to middle position
  motor.goalPosition(512);
  delay(500);

  // move 45° CCW
  motor.goalPosition(666);
  delay(500);

  // go to middle position
  motor.goalPosition(512);
  delay(500);

  // move 45° CW
  motor.goalPosition(358);
  delay(500);
}


아두이노에 입력한 코드입니다 . ID와 baud rate를 맞춰주었습니다.


// direction pin, if you use tristate buffer
#define DIR_PIN 2

// software serial pins, if you use software serial
#define SOFT_RX_PIN 3
#define SOFT_TX_PIN 4

// Use this for hardware serial without tristate buffer
HardwareDynamixelInterface interface(Serial);

// Use this for hardware serial with tristate buffer
//HardwareDynamixelInterface interface(Serial, DIR_PIN);

// Use this for software serial without tristate buffer
//SoftwareDynamixelInterface interface(SOFT_RX_PIN, SOFT_TX_PIN);

// Use this for software serial with tristate buffer
//SoftwareDynamixelInterface interface(SOFT_RX_PIN, SOFT_TX_PIN, DIR_PIN);

이건 예제인 blink_led에 있는 코드 일부입니다. 저는 hardware serial without tristate buffer 이기에 HardwareDynamixelInterface interface(Serial); 를 사용하고 있습니다.
하지만 Dynamixel에 전원이 들어왔을때 LED가 깜빡일 뿐이고, 첫번째 코드를 실행시켰을 때

// check if we can communicate with the motor
  // if not, we turn the led on and stop here
  uint8_t status=motor.init();
  if(status!=DYN_STATUS_OK)
  {
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
    while(1);
  }

해당 코드 안에서 돕니다(UNO의 LED가 계속 ON되어있습니다.). 즉 모터와 연결이 안 됐다는 뜻입니다.
혹 방법을 아는 분이 계실까요?

The library that you have linked is not an official ROBOTIS DYNAMIXEL control library. I would recommend that you try reaching out to the developer of the library for troubleshooting assistance.

안녕하세요.

아두이노 제어기로만 다이나믹셀을 제어 하시려면 통신 회로를 구성하셔야 합니다.

TTL, RS-485 통신을 위한 Half duplex type으로 변환 시켜 줘야 합니다.

위 링크를 참고하여 통신회로를 구성하여 확인 해주세요.

감사합니다.