다이나믹셀 전류 제어 모드에서 최대 전류와 관련하여

안녕하세요. 다이나믹셀 XH540-W150-T를 사용하고 있는 유저입니다.

현재 OpenCR 보드에 SMPS 전원 연결해서 TTL로 다이나믹셀 구동하고 있습니다.

Dynamicxel2Arduino 라이브러리에서 setGoalCurrent와 getPresentCurrent 함수를 이용해서 간단하게 테스트를 하고 있는데요.

이 모터 사양에 비하여 100%로 전류를 인가해줬을 때, 나오는 출력가 mA가 너무 낮아서 문의를 드립니다.

100% 전류를 입력하였을 때, 약 100mA가 출력이 되는데요.
e-manual에 나온 XH540-W150-T 모터 스펙상 출력되는 최대 전류가 5,500mA라고 나와있습니다.

무부하 상태로 구동 중이여서 이와 같이 작은 출력 전류가 나오는 건지, 아님 OpenCR 또는 다이나믹셀에서 제한이 걸려있는지 궁금합니다.

의견 부탁드립니다. 감사합니다.

What operating mode is the actuator set to during this testing, that may have an effect on how the servo is behaving.