안녕하세요, 터틀봇 조립 중에 질문 드립니다.
터틀봇3의 다이나믹셀 고정용 볼트의 규격이 PH_T2.6x12mm_K라고 적혀있는데, T규격이 뭔지 알수 있을까요? m규격과 동일한지도 여쭤보고싶습니다.
Hello, I’m asking you a question while assembling a Turtlebot.
It says that the specification of the bolt for fixing the dynamic cell of Turtlebot 3 is PH_T2.6x12mm_K, can you tell me what the T specification is? I would like to ask if it is the same as the m specification.
Hello. Regarding your question about the TurtleBot3 Dynamixel fixing bolt “PH_T2.6x12mm_K”:
About the “T Standard”:
There is no such thing as a “T standard.” Here, the “T” refers to a tapping screw. This type of screw is designed to create its own thread when driven into an unthreaded hole.
Purchasing a replacement:
If you are purchasing a compatible replacement for “PH_T2.6x12mm_K” from the market, please look for the following specifications:
- Size: M2.6x12mm
- Type: Tapping screw Type B
- Shape: Round head (a screw with a rounded head)
If the replacement does not fit:
In case you cannot find a matching screw, try the following methods:
- Contact the seller with a photo and detailed dimensions of the screw (diameter, length, thread type).
- Visit the store directly and compare samples to find a proper match.
If you have further questions, feel free to ask!
안녕하세요. TurtleBot3 다이나믹셀 고정용 볼트 "PH_T2.6x12mm_K"에 대한 질문에 답변드립니다.
"T 규격"에 대해:
"T 규격"이라는 것은 존재하지 않습니다. 여기서 "T"는 탭 나사(Tapping Screw)를 의미합니다. 이 나사는 나사산이 없는 구멍에 직접 나사산을 형성하며 사용됩니다.
시중에서 구매할 때:
"PH_T2.6x12mm_K"에 적합한 대체품을 구매하려면 다음 사양의 제품을 찾아보세요:
- 크기: M2.6x12mm
- 종류: 탭 나사 TypeB
- 형태: 둥근 머리(머리가 둥근 나사)
적합하지 않은 경우의 대처:
적합한 나사를 찾을 수 없는 경우, 다음 방법을 시도해 보세요:
- 판매처에 나사의 사진과 상세 치수(직경, 길이, 나사산 종류)를 첨부하여 문의하세요.
- 직접 판매처를 방문해 샘플을 비교하며 적합한 제품을 구매하세요.
추가로 궁금한 점이 있다면 언제든지 문의해주세요!