OpenRB-150을 통해 Dynamixel Wizard 2.0과 연결이 불가능 합니다. 다이나믹셀은 XL-330-M288입니다.
- 다이나믹셀 펌웨어 복구시 버전이나 포트를 바꾸어 보고 하여도 다이나믹셀을 인식하지 못합니다.
- OpenRB-150에 usb_to_dynamixel 예제를 업로드 하였습니다. (여러번)
- 다른 다이나믹셀로 바꾸어 보아도 전부 동일 증상이 발생합니다.
- Dynamixel Wizard에서 검색은 되나, 연결하기 버튼이 비활성화 되어있으며 토크, led on스위치가 보이지 않으며 펙토리 리셋, 리부팅 스위치 모두 비활성화 되어 있습니다.
- 공장 초기에 나왔을 때는 다이나믹셀 연결이 되었고 위자드에서 제어도 가능했습니다. 다른 아두이노 예제를 넣고 테스트를 하였고 다시 usb_to_dynamixel 예제를 업로드 하였습니다. 이때 이러한 문제가 발생하였습니다.
- OpenRB-150에 주황 User LED가 위자드에 연결 시 점등 하지 않습니다.