ros2에서 group_sync를 통한 다이나믹셀 제어

안녕하세요 ros2에서 다이나믹셀 모터를 제어하고자 합니다.

위 예제를 통하여 다이나믹셀 모터 1개를 제어 하는데 성공하였습니다.

그리고 ros2 humble 버전 robotis sdk를 이용하여 group sync read를 사용해 여러개의 모터를 제어하고 싶습니다.
다만 sdk에 있는 코드는 예제처럼 자세하지 않아 어떻게 사용하는지 잘 모르겠습니다.

혹시 sync read write에 대한 ros2 예제 코드가 있나요?

감사합니다.

@hoe8279
안녕하세요,

DYNAMIXEL SDK의 ROS2 예제에는 sync read write가 구현되어 있지 않습니다.

기본으로 제공하는 read write node의 SetPosition과 GetPosition은 각각 1개의 다이나믹셀에 대응하도록 구현되었기 때문에 여러 다이나믹셀의 제어를 위해서는 새로운 메세지와 서비스 인터페이스가 필요합니다.